Étalonnage et gestion du cycle de vie des équipements
Chez Punica, la qualité du produit la sécurité et l'environnement sont des priorités.
Chez Punica, la qualité du produit est une priorité absolue, au même titre que la sécurité et l'environnement. Ce principe se traduit par les certifications ISO 9000 et 14001.
Le contrôle qualité de Punica ne concerne pas uniquement la qualité du produit, mais intègre également la qualité des processus de production. C'est la raison pour laquelle l'entreprise s'appuie sur des référentiels additionnels tels que celui de l'AIB pour la sécurité alimentaire. Certaines parties de ce référentiel sont encore plus strictes que l'IFS, aujourd’hui largement appliquée. Des audits de qualité internes sont également réalisés régulièrement par PepsiCo.

Les exigences de Punica
Épargner du travail à l’équipe de maintenance interne et gagner du temps
Qualité et traçabilité maximales requises pour les étalonnages
Traçabilité documentaire des actes métrologiques pour simplifier les audits
Les référentiels AIB (American Institute of Baking) et IFS (International Food Standard) stipulent que la technique de mesure employée dans le processus de production doit faire l'objet d'une inspection régulière. Pour cette opération, Punica s'appuie sur le service d'étalonnage du fabricant de l'équipement, car l'effort et le temps nécessaire pour étalonner 200 points de mesure seraient d'une trop grande ampleur pour l'équipe de maintenance interne. Le portail W@M d'Endress+Hauser est utilisé pour documenter et gérer de manière centralisée toutes les informations relatives aux équipements de mesure, y compris les certificats d'étalonnage.
Une source pour la gestion des actifs, des étalonnages et la documentation
Nous avons élaboré et mis en oeuvre une solution d'étalonnage et de documentation pour garantir la conformité aux cahiers des charges internes et externes en matière de qualité. Cette solution inclut les éléments suivants :
Enregistrement de toutes les données des équipements de mesure, avec archivage dans une base de données locale
Définition de la performance requise et de la criticité des points de mesure en lien avec la sécurité conformément aux spécifications de Punica
Mise au point d'un système de vérification pour chaque point de mesure
Élaboration d’un plan d'étalonnage
Les étalonnages sont réalisés selon la périodicité définie par l’équipe de métrologues d'Endress+Hauser. Les certificats d’étalonnage sont automatiquement archivés sur le portail W@W et sont disponibles 24h/24 et 7jours/7 pour le client dès l'ouverture du Portail. Toute la documentation nécessaire à un audit est ainsi consultable en quelques clics.
Les étapes essentielles du projet
Relevé du parc d'instruments de mesure
Les différents points de mesure sont étalonnés conformément aux SOP existantes
Les certificats d’étalonnage, conforme à la norme ISO/IEC 17025, sont émis sur site
Ouverture du portail W@M permettant l'accès aux données en ligne :
• Création de comptes utilisateur
• Intégration des bases de données au portail W@M
• Configuration du service de mise à jour pour les équipements
• Activation de la gestion automatique et de la sauvegarde des données