Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Contrôlé par le système Liquiline Control

Élimination automatique d'azote dans la station d'épuration de Stadtlohn

La station d'épuration de Stadtlohn régule la réduction de l'azote à l'aide du système Liquiline Control. Le système de contrôle régule l'apport d'air dans les bassins d'aération en fonction de la concentration réelle de nutriments dans les eaux usées.

Le Liquiline Control gère les phases de nitrification et de dénitrification dans la station d'épuration de Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Un des bassins d'aération de la station d'épuration de Stadtlohn.Le système Liquiline Control surveille les mesures en ligne de l'oxygène et de l'ammonium pour contrôler les phases de nitrification et de dénitrification.

Le capteur ISEmax CAS40D mesure le nitrate et l'ammonium dans la station d'épuration de Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Le capteur ISEmax CAS40D mesure le nitrate et l'ammonium. Dans la station d'épuration de Stadtlohn, un capteur a été installé à la sortie de chaque bassin.

Résultats

  • Respect des valeurs limites en toute sécurité.

  • Fonctionnement stable.

  • Optimisation de l'utilisation de l'énergie.

  • Haut niveau de transparence des process et facilité d'utilisation.

  • Le passage des bassins d'un fonctionnement en parallèle à un fonctionnement en cascade lors d'une mise à niveau de l'installation n'a posé aucun problème pour le système de contrôle.

Ewald Rathmer

Avec le système Liquiline Control, nous respectons de manière fiable les valeurs limites à la sortie de notre station d'épuration sans consommer trop d'énergie en raison d'une aération excessive.

Ewald Rathmer, Directeur d'usine
Station d'épuration de Stadtlohn (Allemagne)
Markus Pries

Les principaux avantages du système Liquiline Control sont sa convivialité et sa transparence. Il peut être utilisé avec seulement quelques paramètres très intuitifs. Cela nous facilite la tâche.

Markus Pries, Électricien
Station d'épuration de Stadtlohn (Allemagne)

Le défi

Le client avait besoin d'un système de contrôle qui automatise l'abattement de l'azote tout en assurant le respect de la valeur officielle de l'azote à la sortie de la station (TN ≤ 8 ou 12 mg/l, selon la période de l'année). Il était également important que le système de contrôle puisse fonctionner après le passage des clarificateurs du fonctionnement parallèle au fonctionnement séquentiel. Le bassin amont est maintenant utilisé en période de charge de pointe, tandis que le deuxième bassin est utilisé par la suite en période de faible charge.

La concentration d'azote dans la sortie devait être aussi constante que possible pendant les phases de pointe et de faible charge. En outre, la solution devait être facile à utiliser, afin que le personnel puisse effectuer les réglages rapidement et facilement pendant les périodes d'astreinte la nuit et le week-end.

Notre solution

L'exploitant de la station d'épuration a opté pour une solution complète constituée de plusieurs composants :

  • Un capteur d'oxygène par bassin ainsi qu'un capteur sélectif d'ions pour l'ammonium et les nitrates.

  • Automate programmable industriel (API) avec logiciel Liquiline Control, qui contrôle les deux bassins séparément.

  • Écran tactile utilisé pour faire fonctionner le système à partir de la salle de contrôle.

  • Divers services, tels que le conseil, la conception et la configuration du contrôleur, l'intégration des process, la formation système.

Contrôle de l'aération en fonction de la charge à Stadtlohn

Le client souhaitait que les deux bassins d'aération de la station soient aérés individuellement. Des capteurs dans les deux bassins mesurent les paramètres ammonium, nitrate et oxygène. A l'aide des valeurs mesurées, le système Liquiline Control configure un point de consigne dynamique pour l'oxygène : en fonction de la concentration d'ammonium, la quantité exacte d'air nécessaire à l'élimination complète de l'ammonium (NH4-N) est injectée. Il en résulte une stabilité du process tout en optimisant l'efficacité énergétique des aérateurs.

De plus, le contrôleur ajuste de façon dynamique la durée des phases de nitrification et de dénitrification. Ceci améliore la réduction de l'azote total (TN), en assurant qu'il reste à un niveau constant à la sortie de l'usine.

Accès à distance au système Liquiline Control

Pour la station d'épuration de Stadtlohn, la supervision était équipée d'une unité de commande à distance. Cela signifie que le personnel en astreinte est en mesure de surveiller le process et d'intervenir si nécessaire dans le confort de son domicile.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable