L'analyse de liquides dans le cadre du traitement de surface
Hug Oberflächentechnik AG fait confiance au Teqwave T
Hug Oberflächentechnik AG utilise le Teqwave T comme nouvelle solution polyvalente pour la surveillance de ses bains de passivation et de dégraissage. Le Teqwave utilise des ondes sonores spéciales pour créer une "empreinte" acoustique des solutions de concentration de haute qualité. Cela lui permet de prendre des mesures très précises de la concentration spécifique et de la masse volumique du liquide pendant le process de traitement.
Résultat
Pour garantir une qualité absolue du process, le Teqwave mesure en temps réel et les bains de traitement peuvent être réajustés à tout moment en fonction de cette mesure.
Désormais, tous les employés de Hug Oberflächentechnik AG peuvent utiliser le Teqwave facilement et efficacement. Résultat : la garantie de mesures cohérentes – quel que soit l'employé qui utilise l'appareil.
La documentation automatique élimine pratiquement tout risque d'erreur lié à l'enregistrement manuel des valeurs de concentration mesurées.
Le défi
L'ancienne méthode consistait à indexer la concentration dans les bains chaque jour à l'aide d'un aéromètre, également connu sous le nom de flotteur ou broche. Cette procédure incluait la documentation des valeurs de concentration, qui sont cruciales pour atteindre la stabilité désirée du process. Les anciennes méthodes de mesure et de documentation étaient chronophages et ne pouvaient être réalisées que par un spécialiste. Les étapes de lecture manuelle et de documentation étaient sujettes à des erreurs.
Notre solution
La société Hug Oberflächentechnik AG a été convaincue par le Teqwave T et sa solution intelligente pour la mesure mobile de concentration. Un seul appareil suffit pour surveiller les valeurs de concentration sur de nombreux points de mesure. Ainsi, la qualité des produits peut être maximisée à moindre coût. Le transmetteur mobile du Teqwave T peut fonctionner jusqu'à 8 heures sans alimentation externe. Grâce à sa conception d'application personnalisable et ses points de mesure préconfigurés, il peut être adapté aux exigences de la production.