Gamme complète de produits pour tous les paramètres d'analyse
Protection de l'environnement, qualité constante des produits, optimisation et sécurité des process – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles l'analyse physico-chimique des liquides est devenue indispensable. Les liquides tels que l'eau, les boissons, les produits laitiers, les substances chimiques et pharmaceutiques doivent être analysés jour après jour. Nous vous accompagnons dans la réalisation de toutes vos tâches de mesure avec un savoir-faire en matière d'applications et des technologies de pointe. Venez découvrir notre gamme complète et choisissez le produit le mieux adapté aux besoins de votre process.
Endress+Hauser a reçu le Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award pour l'instrumentation dans l'analyse de l'eau.
Cette vidéo montre comment Memosens permet le contrôle précis des processus et une maintenance optimisée.
La valeur de pH d'un liquide peut être calculée au moyen du principe de mesure potentiométrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
La conductivité d'un liquide peut être mesurée en utilisant les principes de mesure de conductivité. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Les nutriments, métaux ou composants de carbone dans un liquide peuvent être mesurés en utilisant le principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo montre comment le principe de mesure fonctionne.
Cette vidéo montre comment la conception unique et le principe d'étanchéité des sondes rétractables d‘Endress+Hauser garantissent une manipulation sûre et évitent toute contamination des processus d'hygiène.
Avantages
Des capteurs standard aux stations de mesure complètes – nous proposons une technologie de pointe pour tous les paramètres d'analyse des liquides.
Nos appareils de haute précision vous aide à améliorer le rendement et la qualité des produits ainsi que la sécurité des process.
Des interfaces et des protocoles de communication de pointe vous permettent d'intégrer facilement vos appareils dans vos process et vos systèmes de gestion des équipements.
Que ce soit en laboratoire, dans l'industrie de process ou les utilités, bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expertise pour optimiser votre application.
En tant que principal fournisseur d'instruments de mesure d'analyse, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos appareils – dans le monde entier.
Analyse physico-chimique de liquides
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La surveillance de la valeur de pH garantit des rendements de production optimisés dans tous les secteurs de l'industrie. Que ce soit pour contrôler vos process dans l'industrie chimique ou agroalimentaire, ou encore pour surveiller une installation telle qu'une station d'épuration, la valeur de pH est une grandeur réglée importante qui affecte la productivité de vos installations. A l'aide du principe de mesure potentiométrique (avec verre) ou du principe à sélectivité ionique (sans verre), nous contribuons à protéger l'homme et l'environnement tout en garantissant des produits de haute qualité. Découvrez notre gamme de mesure du pH ici.
La surveillance de la conductivité est importante pour la surveillance du traitement des eaux usées et le contrôle des processus de nettoyage en place. Elle est mesurable soit à l'aide du principe de mesure conductif, où l'on applique une tension alternative à deux électrodes placées dans le produit, soit via le pincipe de mesure inductif : un champ magnétique alternatif induit un courant électrique dans le produit, ce qui va générer un champ magnétique dans la bobine secondaire. Découvrez toute la gamme Endress+Hauser dédiée à la mesure de la conductivité ici.
La turbidité est une mesure importante, peu importe si votre application se trouve dans l'eau potable, les eaux usées ou encore l'industrie du béton. On distingue deux principes de mesure bien différents. Le premier est le principe optoélectronique : un faisceau lumineux est dirigé à travers le produit et dévié par des éléments à forte densité optique. Le second est la mesure ultrasonique : les capteurs sont équipés d'un cristal piézoélectrique. Celui-ci génère un signal ultrasonique qui atteint des particules solides et retourne ensuite au récepteur. Découvrez toute la gamme Endress+Hauser dédiée à la mesure de la turbidité ici.
L'oxygène dissous est un indicateur important de la qualité de l'eau pour la surveillance des eaux de surface ou le traitement de l'eau. C'est également un facteur décisif pour un rendement élevé dans les bassins d'aération et pour garantir des conditions optimales pour la pissiculture. Les capteurs de mesure d'oxygène dissous font appel à 2 principes de mesure : la mesure ampérométrique et l'extinction de la fluroescence. Que vous souhaitiez piloter l'aération dans le bassin de boues activées, surveiller l'eau d'alimentation de vos chaudières, piloter des fermenteurs ou surveiller l'inertage, il existe le capteur adapté chez Endress+Hauser !
La mesure de chlore et de dioxyde de chlore est nécessaire dans tous les domaines de la désinfection pour garantir un traitement de l'eau sûr et économique. Pour mesurer ces paramètres, il est essentiel d'installer des capteurs fonctionnant suivant le principe de mesure ampérométrique : le chlore est réduit à l'électrode en or. L'acceptation d'électrons est propotionnelle à la concentration en chlore. Découvrez toute la gamme Endress+Hauser dédiée à la mesure de la désinfection ici.
La mesure de conductivité est essentielle pour la commande de process, la surveillance des produits et de l'eau ou la détection de fuite. Découvrez notre vaste gamme de capteurs et de transmetteurs de conductivité conductive et inductive.
Nos analyseurs de métaux pour l'eau, les eaux usées et les centrales électriques vous aident à fournir une eau propre et à obtenir des procédés sûrs. Découvrez notre gamme d'analyseurs de dureté de l'eau, fer, aluminium, chromates et sodium.
Les photomètres permettent de réaliser des mesures de concentration précises et reproductibles en déterminant l'absorbance UV, NIR et VIS. Découvrez notre vaste gamme de produits pour les sciences de la vie, l'agroalimentaire, la chimie et le pétrole & gaz !
Nos analyseurs et capteurs de substances nutritives vous aident à optimiser les procédés de traitement des eaux usées et à garder le contrôle des taxes sur vos rejets. Découvrez notre gamme pour l'analyse de l'ammonium, nitrates, phosphates et bien plus encore
La mesure du potentiel redox est une méthode efficace et économique pour déterminer les propriétés d'oxydation ou de réduction d'un effluent. Découvrez notre vaste gamme de capteurs, transmetteurs, sondes et solutions tampon pour le redox !
Découvrez nos capteurs et transmetteurs d'oxygène pour l'assurance qualité et la commande de process dans l'eau potable, les eaux usées, la chimie, les centrales électriques, les sciences de la vie, l'agroalimentaire et la pisciculture.
Découvrez nos préleveurs d'échantillons automatiques pour la surveillance et le prélèvement d'échantillons d'eaux usées, d'effluents, d'eau de surface, de rivières, d'eau pluviale... et plus encore !
Nos capteurs et transmetteurs de voile de boue vous aident à pomper la boue, pas l'eau. Découvrez notre gamme de produits pour tous les décanteurs des stations d'épuration, des stations d'eau potable et pour les utilités !
Découvrez notre vaste gamme d'analyseurs de COT, DCO et CAS pour les eaux usées municipales et industrielles. Ils mesurent le carbone organique total, la demande chimique en oxygène et le coefficient d'absorption spectrale.
Découvrez nos capteurs de turbidité, de matière en suspension et nos transmetteurs pour l'eau potable, les eaux de process et les eaux usées dans toutes les industries.
La mesure de pH est l'un des paramètres les plus importants pour la qualité dans les processus industriels. Découvrez notre vaste gamme de capteurs de pH ISFET, émail ou verre, de transmetteurs, de sondes et de tampons pour le pH.
Découvrez notre large gamme de capteurs et transmetteurs de chlore libre, de dioxyde de chlore, de chlore total et de brome pour la désinfection de l'eau potable, de l'eau recyclée et de l'eau de piscine !
Utilisez le Liquiline Mobile CML18 comme appareil de mesure portable du pH, du redox, de l'oxygène dissous ou de la conductivité afin de simplifier vos process et raccorder de manière optimale les mesures du laboratoire aux process existants.
Les capteurs basés sur une transmission de micro-ondes assurent une commande de process fiable et permanente dans diverses industries grâce à la mesure en ligne des matières en suspension, en temps réel et sans maintenance.
Filtrer les produits
Téléchargements
Experts en pH/redox, conductivité, turbidité, oxygène dissous et chlore
Capteurs, transmetteurs, appareils compacts, sondes et services pour mesure de pH/redox, conductivité, turbidité, oxygène dissous et chlore
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .