La métrologie sur site chez Virbac Nutrition
Virbac Nutrition est un laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale
Le site de Vauvert est dédié à la fabrication d’une gamme de croquettes pour chien et pour chat positionnée haut de gamme et vendue exclusivement par les vétérinaires. La sécurité des aliments est l’une des priorités de l’entreprise qui travaille dans l’esprit de la norme ISO 22000.
Ainsi les débitmètres de dosage sont soumis à un suivi métrologique et sont étalonnés directement sur site par les métrologues d’Endress+Hauser.
Résultats
-
La durée d’immobilisation du débitmètre est extrêmement courte pour une excellente performance métrologique
-
Les prestations sont réalisées par des techniciens expérimentés, présents sur l’ensemble du territoire, maîtrisant à la fois la métrologie et les contraintes règlementaires
Une gamme de croquettes très technique
![Une gamme de croquettes très technique Une gamme de croquettes très technique](/__image/a/3562802/k/b2b76982f366f7925b3d01e3abf7bd2ed3460ad7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/VIRBAC-173.jpg)
Virbac est un laboratoire pharmaceutique dédié exclusivement à la santé animale. Virbac France propose une large gamme de plus de 500 références de médicaments, de compléments, de produits dermatologiques, et de nutrition. L’usine de fabrication d’aliments pour chien et chat est située à Vauvert près de Nîmes. Les croquettes produites ici ont une haute teneur en protéine et une faible teneur en glucide et répondent aux besoins spécifiques de l’animal en fonction de son âge ou de ses problèmes de santé.
Utilisation de débitmètres massiques pour le dosage
![Utilisation de débitmètres massiques pour le dosage Utilisation de débitmètres massiques pour le dosage](/__image/a/3562800/k/535474c1c9d509d0214c7a2ba23a39f7ad7ca7fa/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/VIRBAC-055.jpg)
Plusieurs ingrédients liquides interviennent dans la fabrication des croquettes comme des agents d’appétence, les graisses liquides… Leur dosage nécessite une extrême précision. Ainsi, Mme Elodie Page, Responsable Qualité, Sécurité, Environnement, a choisi des débitmètres massiques Coriolis d’Endress+Hauser pour équiper la ligne de production. Elle est satisfaite de ce choix « Les débitmètres d’Endress+Hauser sont d’une précision horlogère ».
Définition du plan métrologique
![Définition du plan métrologique Définition du plan métrologique](/__image/a/3562799/k/214eec7eb9608ab75a787a8e63870dc57addf8be/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/VIRBAC-038.jpg)
Comme tous les autres instruments du site, les débitmètres sont soumis à un suivi métrologique. Au moment de déterminer la périodicité d’étalonnage, Elodie Page a fait appel à Endress+Hauser pour la conseiller. Le spécialiste en métrologie lui a proposé de faire un contrôle de bon fonctionnement annuel et un étalonnage tous les quatre ans. Ces deux prestations étant réalisées sur site par un métrologue d’Endress+Hauser.
Cette proposition a été retenue par Elodie Page, qui souhaitait minimiser les risques de non conformités, optimiser la gestion des étalonnages et s'assurer que les débitmètres aient tous la même date de vérification.
Une prestation sur site avec le nouveau banc autonome
Les étalonnages sont réalisés sur le tout nouveau banc d’étalonnage autonome d’Endress+Hauser. Cet outil est composé d’une pompe, de plusieurs étalons, et d’un grand réservoir d’eau. Il fonctionne en circuit fermé et permet d’atteindre des incertitudes sur site dignes d’un laboratoire. Le principe est simple et rapide. Le débitmètre à étalonner est démonté, nettoyé par l’équipe de maintenance de Virbac. Le métrologue d’Endress+Hauser l’installe ensuite sur le banc et réalise l’étalonnage. Une heure plus tard, il est prêt à être réinstallé sur la ligne de fabrication et le débitmètre suivant à être étalonné à son tour.
Des bénéfices évidents et une satisfaction totale
Habituellement, les débitmètres massiques Coriolis sont étalonnés en laboratoire. Cela signifie de démonter le débitmètre pendant un arrêt de production ou d’avoir un autre débitmètre de rechange. L’utilisation d’un banc mobile et autonone directement sur site permet de s’affranchir de la contrainte de temps. La durée d’immobilisation du débitmètre est extrêmement courte pour une excellente performance métrologique. Elodie Page est satisfaite : « La proposition correspondait à ce que l’on recherchait en termes de praticité et de précision. Nous avons eu un bon suivi jusqu’au bout. ».
Les prestations sont réalisées par des techniciens expérimentés, présents sur l’ensemble du territoire, maîtrisant à la fois la métrologie et les contraintes règlementaires. Formés aux Bonnes Pratiques, ils conseillent les utilisateurs pour leur suivi métrologique et leurs permettent de tirer profit des points de mesure, le plus longtemps possible.