Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Désinfection de l'eau au chlore

Video Eau potable et eaux usées 12.12.2024

Désinfection de l'eau à base de chlore

Les désinfectants comme les réactifs de chlore ou de brome, l'ozone et les substances organiques sont utilisés en fonction de l'application. Les réactifs à base de chlore sont utilisés dans plus de 90 % des applications de désinfection, y compris l'eau de refroidissement, le nettoyage des bouteilles, le NEP à froid, les eaux usées des stations de traitement et les piscines.

Traitement de l'eau potable

Un exemple en Allemagne montre le traitement de l'eau potable pour environ 4 millions de personnes. L'eau est extraite du lac de Constance, traitée pour éliminer les algues et les matières en suspension, puis désinfectée. L'ozone est souvent utilisée comme désinfectant, suivie par la floculation et la filtration sur filtres multicouches. Avant la distribution, l'eau est légèrement chlorée pour assurer une alimentation sûre.

Mesure en ligne des désinfectants

Le dosage précis des désinfectants est crucial pour éviter ou un dosage inapproprié. Les systèmes de mesure en ligne permettent le dosage automatique et fournissent une documentation complète des valeurs mesurées. Cela améliore sensiblement la sécurité des process et la qualité de l'eau.

Différents composés de chlore

En fonction du pays et du réseau de distribution, le chlore libre, le dioxyde de chlore ou le chlore lié sont utilisés. Le chlore libre est dépendant du pH et nécessite une combinaison de mesure du chlore et du pH. Le dioxyde de chlore est indépendant du pH et de plus en plus utilisé. Le chlore lié offre une désinfection durable, idéale pour les longs réseaux de distribution.

Transcription de la vidéo

En fonction de l'application, des désinfectants comme les réactifs de chlore ou de brome, l'ozone et les substances organiques peuvent être utilisés. Cette vidéo se concentre sur les différents réactifs à base de chlore, puisqu'ils sont actuellement utilisés dans plus de 90 % des applications de désinfection. L'eau de refroidissement, le nettoyage des bouteilles de boissons, le NEP à froid, les eaux usées des stations d'épuration et les piscines sont quelques-unes des applications. Observons de plus près la production d'eau potable, qui peut varier considérablement selon la source et la région de l'eau. Voici une usine de production d'eau potable dans le sud de l'Allemagne, qui fournit environ 4 millions de personnes en eau potable. L'eau est extraite du lac de Constance à 60 m sous la surface de l'eau puis pompée vers l'usine de production. Ensuite, les algues et les matières en suspension sont éliminées par microfiltration dans les tamis rotatifs.

Pour finir, l'eau doit être désinfectée. Dans cette première étape de désinfection, l'ozone est le plus souvent le désinfectant de choix. En traitement complémentaire, un floculant est ajouté pour agglomérer les particules en suspension. Dans notre exemple, le floculant est dosé directement avant l'entrée dans un filtre multicouche, qui est utilisé pour éliminer les dernières particules, y compris les flocs. Après avoir passé le filtre multicouche, l'eau est déjà consommable. Avant que l'eau ne soit distribuée aux ménages, elle doit être légèrement chlorée afin d'assurer son transport sûr dans tout le réseau d'eau. Les désinfectants à base de chlore sont utilisés parce qu'ils procurent un réservoir de désinfectant. C'est à ce stade du process que survient le capteur de désinfection Endress+Hauser correspondant au désinfectant choisi.

Pourquoi la mesure en ligne des désinfectants à base de chlore est-elle recommandée ? Lors de l'ajout d'un désinfectant, le dosage doit être extrêmement précis : aussi élevé que nécessaire pour éliminer les pathogènes, mais aussi faible que possible pour éviter les surdoses. Avec des systèmes de mesure en ligne, le dosage peut être effectué automatiquement, en fonction de la concentration mesurée. Cela évite le surdosage qui peut être nocif pour le consommateur ou tout au moins coûteux pour la station d'eau potable. Un sous-dosage, par contre, pourrait provoquer un dépôt de biofilm dans les conduites et entraîner dans le pire des cas une contamination de l'eau. Bien sûr, la mesure en ligne peut également être utilisée comme élément de contrôle pour le dosage manuel, avec la documentation complète de toutes les valeurs mesurées. Il est possible de détecter et de corriger immédiatement les manques de désinfectant, ce qui améliore considérablement le process et la sûreté de l'eau.

En fonction du pays et de la longueur du réseau de distribution, le chlore libre, le dioxyde de chlore ou le chlore lié sont utilisés. Le chlore libre par exemple est un désinfectant efficace, tant que le produit désinfecté est dans la bonne gamme de pH. Et non seulement l'efficacité, mais aussi la quantité du chlore libre mesurable dépend fortement du pH. Pour compenser la dépendance et garantir des valeurs de mesure correctes, une combinaison de mesure du chlore libre et du pH est nécessaire. Le capteur de chlore libre Memosens CCS51E d'Endress+Hauser, combiné au capteur de pH Memosens CPS31E et à la chambre de passage Flowfit CYA27, forment une unité parfaite pour mesurer le chlore libre. Nos capteurs ont été développés pour une mesure rapide et stable et ne nécessitent en outre que très peu d'entretien. La surveillance et le réglage du débit dans la chambre de passage assurent que la mesure est toujours opérationnelle.

Le dioxyde de chlore est également utilisé pour l'eau potable et gagne en importance dans d'autres applications du fait de son efficacité contre les biofilms. Contrairement au chlore libre, le dioxyde de chlore n'est pas dépendant du pH et il est mesuré sans compensation en pH. C'est pourquoi nous recommandons la chambre de passage Flowfit CYA27 avec le capteur de dioxyde de chlore Memosens CCS50E.

Pour finir, le chlore lié est le désinfectant à base de chlore qui a le temps de réaction et l'efficacité les plus faibles, mais un temps de rémanence très long. Il est idéal pour assurer la désinfection même dans les conduites de distribution très longs. Ici, le capteur de chlore total Memosens CCS53E avec la chambre de passage CYA27 est le choix idéal. Les nouveaux capteurs de désinfection appartiennent à une plateforme de capteurs de désinfection innovante, composée de capteurs intelligents à faible maintenance, avec une stabilité de mesure élevée. Ils présentent une membrane convexe en matériau anticolmatage qui empêche l'encrassement pour une mesure stable. La conception de la cartouche à membrane garantit des caractéristiques de débit optimisées à la membrane pour des temps de réponse courts.

La soudure par ultrasons de la membrane et la masse volumique du matériau évitent la dilution de l'électrolyte pour une dérive minimisée et une mesure précise. Pour une commande, une installation et une mise en service faciles, Endress+Hauser offre des solutions standard avec les instruments recommandés. Ils sont fournis comme solutions prêtes à l'emploi, préinstallés et raccordés sur une platine. Comme vous pouvez le voir ici. Les réglages en fonction des exigences spécifiques au process peuvent être facilement réalisés. Nous allons élargir petit à petit cette plate-forme de désinfection avec des capteurs supplémentaires mesurant des paramètres tels que le brome libre ou l'ozone et des technologies innovantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur www.endress.com.

Nos produits pour la désinfection de l'eau

Événements & Formations