DMK sees great potential for increasing water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. The process measurement technology from Endress+Hauser and its highly reliable process data help DMK implement the desired sustainability goals.
Results
Reduction of drinking water consumption by 5% and COD load by 6% thanks to optimized wastewater treatment
Significant savings in CO₂ emissions thanks to a new waste heat concept
“Although we made significant investments in measurement technology, they have paid off and put us in a position to take targeted and effective measures in the first place.”
Lars Dammann
Head of Occupational Safety and Environment, DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Customer challenge
The costs of purchasing fresh water are rising and the local supply situation is becoming increasingly uncertain. In terms of wastewater, regulations governing discharge are increasing and becoming more stringent. DMK sees a need to increase water efficiency as a way to contribute to a sustainable, climate-neutral future.
Realization
In terms of heat recovery, the vapor water, which is a good 50 °C warm during drying, is treated and fed into the steam generation process. In addition the wastewater treatment process was optimized in the area of COD load reduction and CIP system improvements.
Le groupe DMK, coopérative laitière, est l'un des principaux producteurs de lait en Europe et, en tant que l'un des plus grands fournisseurs de l'industrie alimentaire de détail en Allemagne, il contribue de manière significative à l'alimentation de la population. Avec environ 6 800 employés répartis sur plus de 20 sites dans le monde, DMK transforme 5,6 milliards de kilogrammes de lait par an. Sa gamme de produits s'étend du lait aux boissons lactées, en passant par le yaourt et le fromage, les glaces, les aliments pour bébés, les ingrédients alimentaires, les produits végétaliens et les aliments pour animaux.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .